This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:保护问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/922614/iso1211-protection-question

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件: ISO1212

大家好、

我的客户正在对 ISO1211/12进行 PLC 应用测量、此项目必须通过功能安全测试、他希望了解器件在异常传感器期间的行为。

如果 Rthr、Rsense 损坏、同时整个系统保持正常运行、那么 ISO1212的反应或触发任何保护功能是什么。

有三种情况以及 ISO1212上发生的情况。

Rthr 短接,Rsense 良好:  

Rthr 良好,Rsense 短接:

Rthr 和 Rsense 均短路:  

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的联系。 您能否确认在这些条件下输入电压是多少? 是24V 还是<60V?
    假设输入<60V、这是 IN 和 SENSE 引脚的最大建议电压、请参阅下面的我的响应。

    [引用用户="Vincent Chen64988"] Rthr 短接,Rsense 良好:

    这使得 IN/SENSE 引脚上的电压大于 VIH、因此 OUT 将变为高电平。 由于 RSENSE 是完整的、进入器件的电流仍然根据 RSENSE 被限制和调节至设定的值(即、对于 RSENSE = 562Ω Ω、为~2.3mA)。 器件和器件不会继续正常工作。

    [引用用户="Vincent Chen64988"] Rthr 良好,Rsense 短接:[/quot]

    该器件支持高达6.5mA 的输入电流、因此 RSENSE 需要为200Ω μ A。 当 RSENSE < 200Ω Ω 时、我不确定电流是否被钳位到6.5mA 或是否允许更高的电流。 请允许我检查此问题并返回给您。

    [引用用户="Vincent Chen64988"] Rthr 和 Rsense 均短接:[/quot]

    RSENSE 和 RTHR 短接的情况说明与仅 RSENSE 短接的情况类似。 请允许我再次回到这个问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢您的回答。

    我们讨论的情况是 Vin <60V。

    2.对于故障条件1、器件将继续正常工作。 这是否意味着 VIH 为8.25V、VIL 为7.1V、基于等式2、3。 正确吗?

    在这种情况下、ISO1212无法识别 Rthr 是否存在故障、对吧?

    3.由于这种情况适用于功能安全应用、我们是否有更合适的解决方案可以向客户介绍正在开发中?

    BTW 是故障条件2和3的任何更新。

    BR、

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    很抱歉耽误您的回答。

    [引用用户="Vincent Chen64988]1. 我们讨论的情况是 Vin <60V。[/quot]

    感谢您确认这一点。 这意味着器件不会因过压而损坏、因为器件的额定电压为60V。

    [引用用户="Vincent Chen64988]2. 对于故障条件1、器件将继续正常工作。 这是否意味着 VIH 为8.25V、VIL 为7.1V、基于等式2、3。 正确吗?
    在这种情况下 、ISO1212 无法识别 Rthr 是否存在故障、对吧? [/报价]

    我想说、器件不会损坏、并且将按预期工作。 但是、由于 RTHR 短路、VIL 和 VIH 阈值将发生变化。 更新后的阈值将与 RTHR = 0时的条件类似、如数据表中所给出、也复制如下。

    [引用用户="Vincent Chen64988"] Rthr 良好,Rsense 短接:[/quot]

    由于 RSENSE 在此短接、因此电流将不再由器件调节、仅受 RTHR 限制。 假设 RTHR = 1kΩ Ω、进入器件的电流将取决于施加的输入电压。 即、24V 输入的电流约为24mA。 在这些条件下持续运行可能会导致器件的可靠性。

    [引用用户="Vincent Chen64988"] Rthr 和 Rsense 均短接:[/quot]

    这与之前 ISO1211不会调节电流的情况类似、由于 RTHR 现在也是0Ω μ A、因此流入器件的电流也不受任何电阻器的限制。 根据施加的电压、这可能会导致大输入电流并最终导致器件损坏。

    为了应对功能安全应用的这一挑战、客户可以采用以下方法串联使用两个 ISO1211器件。 您还可以在 ISO1212上使用两个 ISO1211器件、而不是两个 ISO1211器件、这两个通道可串联连接。 第二个通道/器件充当故障指示器、在正常工作条件下输出低电平输出。 但是、当第一个通道/器件存在 RTHR 和 RSENSE 短路时、第二个通道/器件的输出变为高电平、表示存在故障。 由于第二个器件将电流限制为6mA、因此两个器件都不会损坏。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao