This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:ISO1430将 DE 和 RE 连接在一起

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/923384/iso1430-iso1430-tie-de-and-re-together

器件型号:ISO1430

尊敬的团队:

客户能否将 DE 和 RE 联系在一起?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    感谢您发帖到 E2E!

    是的、DE 和/RE 可以连接在一起、以便在 ISO14xx 器件上进行方向控制。 ISO1430数据表的图52显示了这方面的一个示例。

    在下面的 E2E 主题中可以找到为隔离式和非隔离式 RS-485收发器配置 DE 和/RE 引脚的其他方法:



    如果您或我们的客户有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez