This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:方框图中的基准电压

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/922847/iso1540-reference-voltage-in-block-diagram

器件型号:ISO1540

尊敬的团队:

您能告诉我方框图中的基准电压是多少? 我在数据表中找不到它。

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    当 VIH 和 VIL 已经被定义时、VREF 是一个内部基准电压、其值作为 VREF 可能不是很重要。 VREF 电压会影响 VIH 阈值、数据表中提供的 VREF 电压为 VIHT1、如下所示。

    如果您有任何疑问、请告知我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao