This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:CQC 规范:ISO7742DWR

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/921620/iso7742-cqc-spec-iso7742dwr

器件型号:ISO7742

您好!

TI ISO7742DWR 通过 CQC 测试了什么 Vrms?   我们在 TI 网站上找到了 CQC 认证、但在本文档中未找到 Vrms 值。

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    感谢您发帖到 E2E! 有一个较大的 CQC 报告指定这些值。 我正在检查此文档是否公开可用、并将在24小时内跟进。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    如 ISO7742数据表中所述、DW 器件的 CQC 额定值为700Vrms。 这在 CQC 报告剪辑中得到确认、如下所示:



    本文档不公开发布、因为它包含有关我们隔离技术的专有信息。 如果您有其他问题、请告知我们。


    周末愉快!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    抱歉、图片未正确贴附。 请在下面找到它:




    尊敬的、
    Manuel Chavez