This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:2个 ISOW7840的并联输出;锁存问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, SN6505B, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/920924/isow7840-paralleling-output-of-2-isow7840-latchup-issue

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件: SN6505B、 SN6501

在隔离侧将 ISOW7840与 LMV7235M7比较器结合使用。 比较器在加电时有时会消耗额外的电流(闩锁效应?) 从而使 ISOW7840达到电流限制。 如果施加足够的电流(来自额外工作台电源)、则在移除额外电源后、电源会启动并保持通电。 我有2个 ISOW7840、将它们的电源输出短接在一起以将它们并联、似乎可以提供足够的电流来正常加电。 并行放置输出是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您发帖到 E2E! 对于多个 ISOW78xx 器件、不打算将 Viso 连接在一起。 有关这方面的详细信息、请参阅下面的 E2E 主题:




    比较器在上电期间消耗的电流似乎过多、而 ISOW7840无法提供这种电流、但此需求随后会降低、从而使器件在移除额外电源后保持上电状态。

    您能否分享 ISOW7840器件的原理图、其中显示在 Vcc1和 Viso 引脚上放置了哪些电容器? ISOW7840的工作电压和 Viso 引脚上的预期电流负载是多少?


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您在应用中考虑使用 ISOW7840。 与任何电源或直流/直流转换器一样、两个器件的 ISOW7840输出不能直接连接在一起。 由于绝对输出电压实际上不能相同、因此输出电压较低的电压将灌入大电流、导致另一个 ISOW7840进入电流限制模式。 我相信这就是你所看到的。

    大多数其他电源和直流/直流转换器也是如此。 您需要外部 ORing /负载共享控制器或具有负载的直流/直流、这些功能。 ISOW7840不支持此类操作。 如果可能、请在两个 ISOW7840器件之间拆分负载、以便它们仍可用于应用、而无需将它们连接在一起。 谢谢。。。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    我在输入端使用+5V、在隔离侧使用+5V。

    下面的原理图显示了 ISOW7840和比较器电路上的电容器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    没问题! 原理图图像似乎未正确上传;您可能会尝试重新上传、但我确实只想确认靠近 Vcc 和 Viso 放置的大容量电容值分别为~11.1uF 或更高。

    正如 Koteshwar 和我在前面提到的、两个 ISOW78xx 器件的 Viso 引脚不应连接在一起、因为两个器件中的一个不会拉电流、而一个拉电流可能会进入"限流模式"。

    Koteshwar 还提到了供您考虑的解决方案、而满足隔离电源需求的另一种选择是使用 SN6501或 SN6505B 等简单变压器驱动器生成隔离式电源轨。 这些解决方案能够隔离比 ISOW7840更大的功率。

    请告诉我您对这些回复的看法。


    谢谢、
    Manuel Chavez