This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221A-Q1:VISO

Guru**** 2619825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/920582/iso7221a-q1-viso

器件型号:ISO7221A-Q1

您好!

您能告诉我为什么通过这次修改数据表来添加 VISO 吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    感谢您发帖到 E2E! Viso 用于量化隔离器可以在60秒内无击穿处理的电压 rms 值、并经过测试符合 UL、IEC 和 VDE 要求。

    如果我们可以提供更多信息、请告诉我。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaves-San、

    感谢你的答复。

    在修订数据表之前、VISO 未通过认证。

    为什么添加了 VISO? 是由修订 VDE 引起的吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadahiko-San、

    没问题。 这不是由 VDE 的更改添加的;它在早期修订版本中缺失、现在我们已经添加了它。


    谢谢、
    Manuel Chavez