This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221A-Q1:tsk (o)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A-Q1, ISO7221C-Q1, ISO7221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/920583/iso7221a-q1-tsk-o

器件型号:ISO7221A-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7220A-Q1ISO7221C-Q1

您好!

通过如下修改数据表、从 tsk (o)中删除了"ISO722xC"。

请告诉我原因。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    正如数据表的脚注(3)中定义的、也复制在下面、tsk (o)是一个参数、用于说明两个同向通道的传播延迟差异。 只有 ISO7220A-Q1具有两个同向通道、因此为该器件定义了 tsk (o)、而 ISO7221A-Q1和 ISO7221C-Q1在每个方向只有一个通道、因此 tsk (o)不适用于这些器件、无法定义。 谢谢。。。

    1. (3) tsk (o)是单个器件的指定输出之间的偏差、所有驱动输入连接在一起、输出在中切换

      相同的方向、同时驱动相同的指定负载。

    此致、
    Koteshwar Rao