This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:电容器隔离方法的最大数据速率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/920585/iso7740-maximum-for-data-rate-on-capacitor-isolated-method

器件型号:ISO7740

各位专家、您好!

我的客户要求提供电感/电容隔离式数据速率差异。 我们是否对电容隔离式数据速率有好处? 此外、我们是否对电容隔离式器提供最大数据速率支持? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    隔离方法(电容式或电感式)可能不会直接决定最大数据速率。 最大数据速率主要取决于器件的整体设计、目前 ISO7740支持100Mbps。 这已经足够高的数据速率、可以将单端信号合理地传输到 PCB 上的另一个器件。 对于任何更高的数据速率、建议使用 LVDS 等差分信号。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao