This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:针对输出功率200mW 应用的实际电路板尺寸

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501-MULXFMR-EVM, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/920578/sn6501-real-board-size-for-output-power-200mw-application

器件型号:SN6501

各位专家、您好!

我们是否有包括变压器和 IC 在内的电路板总尺寸的实际案例、其中200mW 的输出功率可与客户共享? 他们对电路板尺寸有顾虑、希望首先了解其应用的总尺寸。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    感谢您发帖到 E2E! 例如、我们的客户可以在 SN6501-MULXFMR-EVM 上使用具有200mW 输出的 SN6501。 此 EVM 显示了不同输入/输出选项的配置及其较小的总体解决方案尺寸。 EVM 上的每个通道(如下所示)独立运行。



    可以在下面的 E2E 主题中找到 PCB 文件的尺寸:



    这是否与我们的客户正在寻找的内容类似?


    尊敬的、
    Manuel Chavez