This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 读取隔离的模拟电压

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, AMC1311, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/919068/read-analog-voltage-isolated

主题中讨论的其他器件:ISO1211ADS7142AMC1311

您好!

我必须通过电隔离读取一个可以达到60V 的电源电压。 读取的电压必须发送到 uC (uC 已经与电源电压进行电隔离)。
我可以使用模拟和数字方法读取电压阈值、并使用 UC 的相对数字信号。

您向我推荐哪种解决方案? 您应该指引我进入 ADC 论坛吗?

BR、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    您是否意味着您只需查明电源电压是高于还是低于特定电压、就像二进制输入模块一样? 如果是、则使用 ISO1211可能是一种很好的单芯片解决方案。

    如果您需要读取60V 输入信号的绝对电压、则必须遵循传统的模拟或数字隔离方法。 我认为、在将输入电压连接到隔离器之前、需要降低输入电压。
    客户必须选择最适合他的选项。 数字隔离为他提供了多种 ADC 和隔离器可供选择、但它将是一种多芯片解决方案。 虽然假设使用 MCU 的 ADC 将隔离式模拟信号转换为数字信号、模拟隔离可能只需要一个器件。 模拟解决方案可能无法为您提供与数字解决方案相同的选项。

    我将首先通知精密 ADC 团队、以检查模拟解决方案是否足以满足客户要求。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koti。

    已同意、如果要求使用二进制输出、则 ISO1211是最佳选择。  如果您需要更高的分辨率、我们可以使用电阻分压器降低电压、然后通过将由 MCU ADC 或 ADS7142等通用 ADC 采集的 AMC1311隔离栅将其传递给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    ISO1211看起来是一个很好的组件、但我不知道它是否足够精确、因为客户必须以良好的精度(当然低于电压)检测阈值(例如25V 或55V)、并且根据温度变化的变化很小。

    请等待您的反馈。

    BR、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我不确定客户的精度要求、但由于 ISO1211旨在与数字场输入配合使用、因此它具有具有 VIH 和 VIL 阈值的施密特触发输入、这些阈值会有一些变化。 对于给定的 RTHR 电阻器、请参阅下面 ISO1211数据表电气规格表中的 VIH 和 VIL 规格、并让我知道这是否可为客户所接受。

    为了支持更高的输入电压、可以进一步增加 RTHR、您可以使用 ISO1211产品文件夹中提供的计算器来估算 RTHR 值。 我将在下面复制 ISO1211计算器的链接。

    如果客户不接受这些输入阈值变化、则可能必须采用传统方法使用 ADC 和数字隔离器、或使用可接受模拟电压的隔离器(如 AMC1311)。 让我们知道哪一个最适合客户、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao