This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211噪音问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/919884/iso1211-iso1211-noise-problem

器件型号:ISO1211

您好!

我想使用 ISO1211进行0V-24V 阈值检测。 然而、现场侧0-24V 是嘈杂环境。

数据表显示 ISO1211具有电容耦合。 我想知道场侧噪声是否会出现在 ISO 1211的输出引脚上?

是否有任何方法可以仿真输入噪声特性?

此致、

Mehmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    ISO1211确实采用电容隔离、但这并不意味着输入噪声会通过隔离。 在内部隔离电容器和外部端子之间、有许多电路接受输入、调制输入数据、然后传输到另一侧、然后再次进行解调、使其恢复到原始数据形式。 由于输入数据需要多个步骤才能正确到达输出、因此任何不被视为数据的信号都无法轻松通过隔离栅。

    如果输入端存在未达到高/低阈值的高频噪声、则无法通过隔离栅。 如果输入端的噪声达到高/低阈值、则无法区分数据或噪声、因此这将贯穿其中。

    您可以使用 TINA 仿真工具本身来查看当您向 ISO1211输入添加噪声时输出的外观。 工具仿真应能很好地指示器件如何响应。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    此致、

    Mehmet。