This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:它是否与0 - 12V 数字输入电平兼容?

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/919528/iso1212-is-it-compatible-with-0---12-v-digital-input-levels

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: ISO7741-Q1

你(们)好。 我正在寻找信号电平转换器+ 隔离器、以将3V3 MCU 输入与汽车12V 限位开关和其他板载设备相连。  ISO1212 与0 - 12V 数字输入电平兼容? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼尔

    通过选择正确的 R (THR)值、您可以使 ISO1212与12V 系统兼容。 R (THR)值为1k、R (SENSE)值为562、可产生10.4V 的逻辑高电平阈值和9.2V 的逻辑低电平阈值。 这是否适用于您的系统?

    此外、该器件是否用于汽车系统? 如果是、很遗憾 ISO1212未通过汽车认证

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucas: ISO1212 10.4V 逻辑高电平阈值和9.2V 逻辑低电平阈值可能对我来说是可以的。 可能是因为我没有找到汽车 ISO 信息。

     您是否建议我使用符合汽车标准的隔离器? 高数据速率并不重要。

    此致、Danil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼尔

    我们拥有 符合汽车标准的 ISO7741-Q1数字隔离器、但其输入和输出最高只能处理5V 电压。 它还需要为每个 Vcc 提供隔离式直流/直流电源、因为它不能由 ISO121x 系列 CAN 等输入供电。

    如果不需要双向通信(12V 仅用作输入、而不是输出)、则可以使用分压 器将电压降低到 ISO7741-Q1的输入。

    尊敬的、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!