This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:典型应用变压器问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/884041/sn6505b-typical-application-transformer-issue

器件型号:SN6505B

您好!

我有一个具有 LDO 和高达5V 1A 输出的隔离式电源。 输入电压也为5V。 推荐的变压器 DA2303-ALD 缺货。 在同一情况下,我找不到任何类似的东西。 请指明任何等效项吗?

此致、

Anton Zyma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 按"相同的情况"、这是否意味着您正在寻找与 DA2303-ALD 具有相同封装和主体样式的变压器?

    在给定 SN6505B 系统和5V 输入的 Würth 情况下、可接受的变压器替代5V、1A 输出是 T Ü V 的750316028变压器。 该器件的匝数比高于 DA2303-ALD、因此电流输出将减少~13%(588mA 与666mA)。

    该电流容量是否过低、无法满足电源要求?


    最棒的
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全是这样、在同一情况下、我指的是封装类型和封装类型、因为我的 PCB 是为 DA2303-ALD 制造的。 遗憾的是、588mA 可能对于我的应用而言过低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    遗憾的是、这是 Coilcraft 独有的布局尺寸和封装。 市面上出售的类似尺寸的变压器太大或缺乏足够的输出功率能力、无法在此处替代。

    仅测试时是否需要此替换变压器?


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    哦、真遗憾。 是的、它用于新器件的原型设计。 因此,我将尽最大努力找到合适的等效产品,并为将来的版本更改变压器的封装。

    感谢你的帮助!

    谨致你的信,

    Anton Zyma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton、

    您很受欢迎! 如果选择较大的变压器尺寸,则可以通过在引线和焊盘之间弯曲引线或焊接导线来采用不同的封装以进行调试:)一些变压器供应商,包括 Coilcraft,愿意根据具体情况在不同封装中创建定制变压器。

    请随时联系任何供应商并咨询! 再次感谢您发帖到 E2E。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    导联和焊盘之间的焊线实际上就是我想的:)

    谨致你的信,

    Anton Zyma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    请告诉我们结果! 作为预防措施、请注意引线和焊盘之间的焊线可能会影响或损害隔离栅。 请务必将隔离电压和非隔离电压保持在必要的爬电距离和间隙距离之间。


    度过美好的一周! )


    最棒的
    Manuel Chavez