This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:尖峰电流

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/884071/sn6501-spike-current

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件:SN6505A

您好!

在之前的线程中得出结论后、我用更好的伏秒积更换了变压器。

我们测试了推挽式转换器@125'C 初级电流增加到700mA。 我意识到 肖特基二极管的工作结温为125'C

我更换了 IN4007二极管、只是为了检查系统是否正常工作。 我观察到重复的电流尖峰(如所附图片中所示)。

器件会关断、源极消耗的电流为150mA。 我试图知道出现尖峰的原因。

可以帮帮你吗?

此致、

Anjana G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    感谢您在帖子中包含这些波形。 新二极管和所选变压器的器件型号是什么?

    从第二幅图像中可以看到、开关频率似乎为~160kHz。 这里使用的是 SN6505A 吗?

    SN6505器件具有内部电流限制和热关断保护特性、可限制器件在短路或过热条件下运行。 请分享上述信息、并告知我们预期的电流负载(在次级侧)和输出电压或变压器匝数比。


    最棒的
    Manuel Chavez