This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:SN6505B-Q1和 LM5160-Q1之间存在差异

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, LM5160-Q1, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/882923/sn6505b-q1-different-between-sn6505b-q1-and-lm5160-q1

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5160-Q1LM5160

大家好、

Flybuck 和推挽式之间的输出调节性能有何差异?

用例是 CANbus 模块、如下所示:

我们非常赞赏 LM5160-Q1和 SN6505B-Q1这两款器件之间的简单比较表。

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    LM5160与 SN6505不同、因此我无法为您提供两个器件之间的详细比较表。 我将向大家介绍这两款器件之间的主要差异、以帮助您做出选择决策。

    我认为 LM5160 Flybuck 拓扑通过初级输出控制实现了次级输出调节、无需次级输出的反馈。 这种调节可能足以满足许多应用的需求、但为了实现更好的次级输出调节、您可能需要一个从次级到初级的隔离式反馈网络。 LM5160变压器需要经过精心设计、以满足您的输出要求。

    SN6505是一款开环推挽式变压器驱动器、具有固定占空比且无反馈网络。 根据变压器匝数比、它会生成固定的输出电压、并且不会严格调节输出。 因此、由于这是一个开环器件、并且没有用于调节输出的反馈网络、因此输出电压预计会随着负载的增加而下降。
    请注意、SN6505系列旨在提供具有成本效益且设计要求极低的解决方案。 变压器设计相当简单、匝数比决定输出电压。 现成的标准匝数比变压器可与 SN6505配合使用、而 Flybuck 则需要为给定设计定制变压器。 为了调节基于 SN6505的解决方案的输出、我们建议使用 LDO、如您共享的图所示。 这使得该解决方案具有成本效益、设计速度非常快。

    有关 LM5160的更多信息、请联系直流/直流转换器团队。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao