This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:引脚10未连接引脚9和引脚15

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/881563/iso1050-pin-10-not-connected-pin-9-and-pin15

器件型号:ISO1050

您好!

在数据表中、引脚10、9、15为 GND2。

但我们测量到引脚10未与 PIN9和 PIN15短接。 使用万用表测量约20Mohm。

2.我的客户现在有几个坏器件、当无法在板上完成 CAN 通信时发现坏器件。 电路板原理图如下所示。

我们对不良器件进行了解焊、发现 CANH 和 CANL 使用万用表测得的电阻小于1k Ω 时短接至 GND2。 良好器件上测得的电阻约为850kohm。

下面的原理图是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您发帖到 E2E! 请允许我们跟进您关于 ISO1050的 GND2的第一点。

    关于 CANH 和 CANL 对 GND2短路的器件、总线上的瞬态可能会损坏这些引脚。 您能否共享 TVS 二极管的器件型号 D57? 有关这一点的详细信息、请查看我们的隔离 式 CAN 系统总线保护应用报告


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    谢谢你。

    等待您对问题1的回答。 看来我们不仅已解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    曼努埃尔目前正在出差、因此、我将在他缺席时为您提供支持。

    关于问题1、您能否确认引脚10和引脚9/pin15之间电阻测试的样片是新样片还是损坏样片? 您能否确认您是否仅在一个或多个样片上发现了此问题?

    我们希望它们简短、明天我可以快速测试几个新样片、并向您确认。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户确认在新样片上。

    由于我没有在我们的办公室获得样片、感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我已经针对引脚10和引脚9/引 脚15之间的连接测试了 ISO1050样本、我确实看到了与您提到的类似的行为。 请允许我在设计时间内了解这是否符合预期、以及它们在上电后是否相互连接。 由于这是一个非常旧的器件、因此可能需要比平常更长的时间才能得到答案。
    请允许我在下周中旬再次与您联系。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您的耐心等待。
    请注意、ISO1050的内部器件有三个骰子、一级上有数字隔离器、二级上有数字隔离器、二级上有 CAN 收发器。 引脚9和15连接到器件内部的次级侧数字隔离器 GND、而引脚10连接到 CAN 收发器 GND。 因此、为了使器件正常工作、引脚10需要连接到外部的引脚9或15。

    很抱歉、数据表中没有提到这一点、我将看到我是否可以将其添加到数据表中。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao