This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于10MHz、Vcc 1.8V-5V 的隔离式双向器件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA302, TMUX1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/881678/isolated-bidirectional-device-for-10mhz-vcc-1-8v-5v

主题中讨论的其他器件:INA302TMUX1101

您好!

我正在寻找数据速率为10MHz、电压介于1.8V-5V 之间的双向 IO 隔离。

我的板将连接到未知的测试板、我必须保护两侧免受争论。

我已经了解了一些隔离器件(数字隔离器、隔离式 I2C 等)、但它们都不能完全满足这些要求。

是否有任何解决方案建议?

谢谢、

雅龙。

数字隔离器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    感谢您向我们提出您的要求。 遗憾的是、我们目前没有支持数据速率为10MHz 的双向隔离通道的器件。 正如您可能已经了解过的、ISO154x 是唯一支持高达1MHz 工作频率的 I2C 接口的双向器件。

    您可以将 ISO77xx 等数字隔离器与外部组件一起使用、以实现以下文档中所述的双向运行、但10MHz 运行需要仔细操作和组件选择。

    如果您可以与我们分享有关您的电路板预期连接的接口的更多详细信息、或许这将帮助我更好地了解您的要求、也许我将能够提出替代解决方案建议。 请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar、

    感谢您的回答。

    恐怕没有有关外部板的其他信息。 该项目是一个测试板、正如我提到过的、它可以连接到所有类型的测试板、包括新旧板。 如果有人连接错误、我们需要全面保护。

    我们正在考虑 用于保护的其他解决方案:

    我们可能会将 INA302电流感应放大器连接到每个 IO、以监控电流。  当电流大于8mA 时、INA302的 ALERTn 将被校准并激活。

    我们可以使用 ALERTn 关闭有故障的 IO。 例如、它可以连接 到 TMUX1101 SPST 开关的 SEL 引脚。

    这种解决方案是否合理?

     

    谢谢、

    雅龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaron、您好!

    感谢您提供更多信息。 我认为这一要求非常通用、我没有一个能够满足您要求的双向器件。 也许一个合适的选择是通过将外部组件用于数字隔离器来创建双向器件、就像我在之前的文章中共享的文档中所做的那样。 除此之外、我目前无法想到任何其他解决方案。

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Koteshwar、

    感谢您的支持。

    雅龙。