This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:如何使用 isow7842隔离 USB 和 SWD?

Guru**** 2448170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/881294/isow7842-how-to-use-the-isow7842-for-isolating-the-usb-and-swd

器件型号:ISOW7842

您好、TI

我是韩国人,所以我的英语可能很难让你理解。

我尝试使用 ISOW 7842来隔离 PC 和我的硬件(PCB)

我有疑问

我知道 USB 和 SWD 是双向通信。
如果我使用 isow7842进行隔离、是否必须将 ISOW7842中的 IN A 和 OUT B、IN B 和 OUT A 短接以在 USB 中连接 DM 和 DP?
同样、我是否使用 ISOW7842连接 SWDIO 和 SWCLK?
如果我使用两个 ISOW7842、我是否可以将每个 VISO 短接?
如果可以的话、请以图的形式进行解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    如前所述、USB 是一种双向接口、而 ISOW7842仅支持单向通道。 当背靠背连接两个反向通道时、当其中一个输出变为低电平时、器件会锁定。

    例如、假设您背对背连接 CHB 和 CHC。 当 OUTB 为低电平时、它也将保持 INC 为低电平。 由于 INC 较低、OUTA 也较低。 现在、无论外部输入如何、这两个通道都将彼此保持低电平。 因此、您无法通过直接连接两个单向通道来实现双向通道。

    很抱歉、我不熟悉 SWD 接口。 如果这是双向接口、则无法使用 ISOW7842。

    不能、您无法将两个 ISOW7842器件的 VISO 连接在一起。 不支持此功能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您能否推荐另一个 IC 用于双向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joongwan、

    抱歉、我们目前没有可用于 USB 隔离的隔离器。 如果有器件、我肯定会向您推荐该器件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joongwan、

    我将继续将此帖子标记为已关闭、如果您有任何其他问题、请随时回复此帖子。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao