This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:在何处连接未使用的输入

Guru**** 2448170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/881506/iso7741-where-to-tie-unused-inputs

器件型号:ISO7741

对于 ISO7741、是否应将未使用的输入连接到高电平或低电平以抑制该通道的频率载波?  (在数据表中、图19表示高电平打开载波; 图20显示低电平打开载波。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les、

    欢迎使用 E2E! 器件的默认输出状态决定了如何连接未使用的输入、以防止通道中的载波频率传输。

    对于具有"-F"后缀的器件、如 ISO7741F、未使用的输入应连接到 GND、对于没有"-F"后缀的器件、如 ISO7741、未使用的输入应连接到 Vcc。 这是一个常见问题;如需其他回答、请随时查看以下主题:




    谢谢、
    Manuel Chavez