This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:如果 VCC2不稳定、输出将是什么?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/881333/iso7721-what-will-the-output-be-if-the-vcc2-is-not-stable

器件型号:ISO7721

我想检查在我的客户中发现的潜在问题。 VCC2的5V 电源不稳定。 如果 VCC2降至3V (仍然大于2.25V),输出是否仍正常?

VOH 和 VCC2之间的关系是什么? 数据表显示、当 VCC2为5V (+/-10%)时、VOH 为4.8V。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    只要 VCC 介于2.25V 和5.5V 之间、该器件将正常运行。 通道的输出电压将取决于其各自的 VCC、在我们的讨论中、OUTB 电压将取决于 VCC2电压。 最小 VOH 和 VCC2之间的关系在数据表中针对各种电压进行了简要介绍、如下所示。

    对于 VCC2 = 5V±10%、VOHmin = VCC2-0.4V。
    对于 VCC2 = 3.3V±10%、VOHmin = VCC2-0.3V。
    对于 VCC2 = 2.5V±10%、VOHmin = VCC2-0.2V。

    对于介于上述电压之间的 VCC2电压、例如介于3.6V 和4.5V 之间、VOHmin 也将介于上述值之间、即介于 VCC2-0.3V 和 VCC2-0.4V 之间。

    这是否能回答您的问题?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    感谢您的及时支持!