This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:如何连接 RM46L852微控制器的 ADC 引脚?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, RM46L852, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/880982/iso1212-how-to-interface-with-adc-pin-of-rm46l852-microcontroller

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: RM46L852AMC1300

大家好、

您能告诉我如何使用 ISO1212与 RM46L852微控制器的 ADC 引脚连接吗?

我想对输入引脚同时使用隔离式数字输入和模拟电流监控。

谢谢你。

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    ISO1212是一款隔离式数字输入接收器、可隔离高电压场输入(24V 至60V)。 ISO1212的输入是高电压数字信号、而输出是 CMOS 数字信号。 ISO1212的输出可连接到 MCU 的任何 GPIO、确保 ISO1212和 MCU 在相同的电源电压下运行、以实现逻辑信号兼容性。
    从上面的解释中可以清楚地看到、由于所涉及的信号是数字的、ISO1212无需连接到任何 ADC。

    隔离式模拟电流监控可通过多种方式完成、下面列出了几个常用选项。

    1. 使用外部电流分流监控器+ ADC +数字隔离器(ISO77xx)并将隔离式数字信号连接到 MCU。
    2. 使用隔离式放大器进行电流感应(如 AMC1300)、然后将其连接到 MCU 的 ADC。

    请告诉我这是否能回答您的问题、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为 ISO1212具有 Rshunt 电阻。

    我们是否能够遵循以下方法?

    ISO1212=>ISO77xx => ADC。

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanakumar、

    器件 ISO1212支持高达60V 的输入电压、不直接支持更高的电压。 Rshunt 电阻器用于对较高的输入电压进行分压、以便 ISO1212仍可用于此类高电压。 有关使用 ISO1212实现高电压的更多详细信息、请参阅以下技术手册。

    ADC 需要模拟输入信号、而 ISO1212和 ISO77xx 是数字器件、它们中的任何一个都接受或输出模拟电压。 正如我先前提到的、如果您打算测量电流并隔离、那么您应该遵循我在上一篇文章中提到的两种方法之一。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao