Other Parts Discussed in Thread: ISO7731
主题中讨论的其他器件:ISO7731
大家好、
我的客户一直在问 ISO7731QDWRQ1是否能够承受其终端客户的 DC2400V 60秒。
Q1:此器件的规格为8000V_pk、持续60秒、如 Viopm。 根据此规格、我们能否估计该器件能够承受 DC2400V 60秒的电压?
Q2:60秒8000V_pk 规格的 Viopm 参数是否具有100%生产测试?
此致、
H.Someno
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO7731
大家好、
我的客户一直在问 ISO7731QDWRQ1是否能够承受其终端客户的 DC2400V 60秒。
Q1:此器件的规格为8000V_pk、持续60秒、如 Viopm。 根据此规格、我们能否估计该器件能够承受 DC2400V 60秒的电压?
Q2:60秒8000V_pk 规格的 Viopm 参数是否具有100%生产测试?
此致、
H.Someno
您好、Someno-San、
请在我的输入下方查找。
A1:8000Vpk 的 VIOTM 不完全是直流规格、因此、我们不需要参考此参数来确定器件的直流性能。 请注意、器件 VIOWM 的工作电压也以直流电表示为2121VDC。 这是采用 DW 封装的 ISO7731将支持大于40年的电压、因此2400VDC 持续60秒不应成为问题。
A2:8000Vpk 的 VIOTM 经过60秒的鉴定测试,100%生产设备通过1.2*VIOTM 测试1秒。 这意味着100%的器件在出厂时已针对9600Vpk 进行了1秒的测试、之后才会发运给客户。 产品说明书中也提供了生产测试信息、如下所示。
此致、
Koteshwar Rao
Rao-San、
感谢您的回复。
当前数据表(SLLSEU3B)中 ISO7731QDWRQ1的 VIOWM 为1414V、而不是2121V (在 非 Q1数据表中为2121V)。
即使 在此电压下、 您能否告诉您此部件可承受2400VDC 60秒的电压?
或者、
2121V 是否 为 Q1器件的正确规格? 如果是、数据表规格是否很快从1414V 更改为2121V?
此致、
H.Someno
您好、Someno-San、
适用于工业和汽车版本的器件相同、汽车器件根据汽车要求(与隔离无关)进行了额外测试。 因此、VIOWM 的2121VDC 也将是 ISO7731QDWRQ1的工作电压。 在对数据表进行下一次主要更新期间、将更新数据表。
要进行确认、是的 ISO7731QDWRQ1还将支持2400VDC 测试60秒。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Someno-San、
当然。 器件的工作电压由 TDDB 测试确定、请参阅数据表中 ISO77xx 的 TDDB 图下方(图28)。 从图中可以看出、2500Vrms 时的隔离栅寿命约为1E9秒、约为31.7年。 2400VDC 下的隔离栅的寿命将远高于2500Vrms 下的寿命、因此、2400VDC 下的测试器件持续60秒不会对器件寿命产生太大的影响、即使裕度足够。
请告诉我、TDDB 数据是否让客户对估算器件寿命充满信心、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao