This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7231C:高阻抗输出

Guru**** 2767715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/880424/iso7231c-high-impedance-output

器件型号:ISO7231C

尊敬的团队:

客户希望 ISO7231CDWR 能够在初级侧没有输入信号时在次级侧以高阻抗运行。

在表2中、当 EN 拉低时、输出似乎为高阻抗。

但客户无法根据当前设计将 EN 拉低。

当初级侧没有输入信号时、我们是否有其他 P2P 设备具有输出高阻抗?

或者如何应对这种情况?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    遗憾的是、将输出使能引脚拉至低电平是为输出引脚实现高阻抗状态的唯一方法。 我们的器件旨在为大多数其他条件假定默认输出状态、无论是高电平还是低电平。 默认为逻辑高电平状态的器件是否起作用? 为什么专门需要高阻抗?

    尊敬的、

    卢卡斯