This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:它为什么在低负载电流下具有低效率、以及磁化电流的影响?

Guru**** 2821665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/877863/sn6501-why-does-it-have-low-efficiency-with-low-load-current-and-is-it-the-effect-of-magnetization-current

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505B

大家好、

我想在 我的应用中将 SN6501与变压器750313638搭配使用、正如组件数据表中所描述的那样。 当负载电流为10mA 时、此配置的效率为40%。 我想了解您的数据表中描述的效率。 这是否意味着电路输入功率的60%是欧姆损耗? 该欧姆损耗的最主要部分是什么? 它是变压器的磁芯损耗吗?

此外、我还在努力了解磁化电流(明显无功)在推挽配置下的行为方式。 在半个开关周期内、磁芯磁通通过磁化电感中包含的能量进行通电。 然后、在开关周期的另一半中、必须从内核中清除该能量、并应重置内核。 然后、对于相反的磁化电流、必须在磁通中累积相同的磁能 amout。 我不理解的是、这种磁能在开关周期中会发生什么情况? 我的假设是能量= 0.5*Lm*Im*Im,其中 Lm 是磁化电感,Im 是磁化电流。

在每个开关周期中、该能量是否会推回到电压电源的电容? 在 SN6501的效率计算中、这是否表现为无功功率损耗?

感谢您提前回答问题。

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    欢迎使用 E2E! 在低负载或0mA 负载下、变压器的磁芯损耗以磁滞和涡流损耗的形式导致效率低下。 与铜损耗不同、这两种类型的损耗不是 Ohmic、而是磁场变化和产生的感应电流造成的。 SN6501数据表的第8.3.2节详细说明了磁芯磁化。 SN6501在3.3V 工作电压下具有1Ω μ A 的直流电阻损耗、但变压器损耗的主导作用是磁芯损耗/负载功率的比例。

    为了提高效率、SN6505B 具有相似的开关频率、但较低的直流电阻 RDS_ON

    变压器持续将能量从初级侧传递到次级侧(除了寄生效应)、因此在半个周期内、变压器中几乎没有剩余能量。 当一半的变压器断开连接时、它会变成开路、并且没有电流流入去耦电容器、但 电压会因此上升到输入电压的2倍。 SN650x 数据表上的曲线反映了典型系统测量的效率。


    请告诉我此回复是否对您有所帮助。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    感谢您的回答。 您能否告诉我、磁芯损耗如何随该特定变压器 750313638的温度变化? 我想在-55°C 至+85°C 的温度范围内使用该应用 但我假设不同温度下的效率可能存在巨大差异。 我不知道变压器的磁芯材料。 它可能在某个地方公开吗? 或者我是否应该直接从 Würth 询问它?

    我知道其他损耗也会起作用、例如肖特基二极管在高温下具有很大的泄漏电流。

    谢谢、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    不用客气! 遗憾的是、由于每个器件型号的效率会有所不同、因此我建议您向 W ü Würth 咨询有关核心材料和特定器件型号损耗的详细信息。 Würth Δ T 不~值、则合理的估算是、温度与室温之间的效率变化为10%。

    我很高兴您注意到典型肖特基二极管在>85dC 的温度下出现反向泄漏! 为了在高温下运行、我们建议使用 RB168MM-40TF 二极管或类似器件、这些器件在高温下的反向泄漏电流小于100uA。

    很抱歉、我没有获得太多额外帮助、但如果您有其他问题、请告知我。


    周末愉快!
    Manuel Chavez