This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源保护原理图审阅[TPS26630]

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS2663-166EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/878337/power-protection-schematic-review-tps26630

主题中讨论的其他器件:TPS2663TPS2663-166EVM

您好!

我们正在使用 TI 的一些设计参考来开发物联网网关。 对于输入电源、我想知道我们的原理图是否可靠、并采用了最佳实践

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Guilherme

    我检查了原理图。 我没有看到任何与此相关的先前问题。 一般性评论很少

    对于 ILIM 电流设置、如果您希望 TPS2663输出负载在器件启动期间处于开启状态、则应选择 ILIM 值作为(I-Inrush + ILOAD)。 I -浪涌值可根据数据表中给出的浪涌电流公式计算得出

    2.您可以在输入引脚附近(Q1 MOSFET 漏极连接后)放置1uF 电容器的占位符。  更多详细信息、请参阅 TPS2663-166EVM 原理图。

    谢谢、此致

    Abhijeet