This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字输入和输出隔离[ISO7741][ISO7421][SN65HVS885][DRV8804]

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7421, SN65HVS885, DRV8804, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/878342/digital-input-and-output-isolation-iso7741-iso7421-sn65hvs885-drv8804

主题中讨论的其他器件:ISO7421SN65HVS885DRV8804ISO7741

你好

我们正在使用 TI 的一些设计参考来开发物联网网关。 对于输入和输出保护和 隔离、我想知道我们的原理图是否可靠、以及是否采用了最佳实践。

谢谢

e2e.ti.com/.../Schematic-Input-and-Output-Isolation-for-Review-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guilherme、

    感谢您使用 e2e! 请给我们一些时间来回顾这一点。 此原理图包含多个 TI 器件、并包含除数字隔离器之外的其他器件。 您是否也在电机驱动 器和接口论坛中发布了此原理图、以便获取 原理图中 DRV8804和 SN65HVS885部分的反馈? 此外、对于2通道数字隔离器、是否有任何特殊原因使用 ISO7421而不是 ISO7741?

    尊敬的、

    卢卡斯