Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
主题中讨论的其他器件:ISO7721
我只想确认一点。
当 Vcc1 = Vcc2时、ISO7721将满足数据表第10页中的电气特性。 是这样吗?
或者、即使 Vcc1和 Vcc2不同(例如 Vcc1=2.5V、Vcc=5V)、此器件也能满足电气特性。 是这样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
我只想确认一点。
当 Vcc1 = Vcc2时、ISO7721将满足数据表第10页中的电气特性。 是这样吗?
或者、即使 Vcc1和 Vcc2不同(例如 Vcc1=2.5V、Vcc=5V)、此器件也能满足电气特性。 是这样吗?
您好、Mamoru、
与许多其他数字隔离器一样、ISO7721具有两个骰子、一个在 SIDE1上、另一个在 SID2上。 SIDE1由 VCC1供电、而 Side2由 VCC2独立供电、这两个骰子和电源彼此隔离。 因此、数据表中指定的大多数电气特性独立适用于每个裸片、而与其他裸片无关。
例如、ICC1仅取决于 VCC1、而不取决于 VCC2的值。 因此、如果用户想知道 VCC1 = 2.5V 且 VCC2 = 5V 时的器件功耗、他们只需参考数据表中 VCC1 = 2.5V 表的 ICC1值和 VCC2 = 5V 表的 ICC2值即可。 将这两个值相加将得出器件的总功耗。
上述说明适用于大多数电气特性。 对于数据表中的开关特性、不能这么说。 例如、传播延迟 tPLH 是整个器件的规格、无法为单个骰子定义。
我希望这能回答你的问题,谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
我知道每侧规格的骰子将取决于每个 Vcc。 例如、Icc1将取决于 Vcc1。
我是否可以仔细检查以下内容的含义?
>对于数据表中的开关特性,不能说这一点。 例如、传播延迟 tPLH 是整个器件的规格、无法为单个骰子定义。
在 Vcc1=Vcc2的条件下定义数据表上的电气特性。 因此、如果 Vcc1与 Vcc2不同(例如 Vcc1 = 2.5V 且 Vcc2 = 5V)、实际 电气特性 将不会始终是数据表显示的值。 是这样吗?
您好、Mamoru、
ISO7721的器件特性分为三类:电气特性、电源电流特性和开关特性。
对于电气和电源电流特性(数据表中的第6.9至6.14节)、大多数参数适用于单个骰子。 我之前提供的示例阐明了如何使用此数据查找具有不同电源的单个骰子的 ICC 值。
对于开关特性(第6.15至6.17节)、无法应用上述规则、因为开关特性下涵盖的参数是适用于整个器件的规格、并且无法为单个裸片定义。 请注意、开关特性仅包括传播延迟等时序参数、仅在数据表中针对 VCC1 = VCC2条件提供。
谢谢、请告诉我这是否澄清了您的困惑。
此致、
Koteshwar Rao