This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:咨询变压器设计指南系列或设计工具

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/877668/sn6501-inquire-transformer-design-guide-line-or-design-tool

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505BSN6505A

您好、先生、

我是否可以向您学习我们是否有 SN6501变压器设计指南系列或设计工具 CAN 参考?

感谢你的善意帮助。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    感谢您发帖到 E2E! 使用我们目前拥有的 SN6501或 SN6505A/SN6505B 进行设计的最全面指南位于 其各自数据表的典型应用部分(第9.2节)。 我在下面做了总结。 请随时回答任何问题。

    1. 开始设计 SN650x 系统的一种建议方法是首先确定所需的输出:输出电压、负载电流以及是否使用 LDO 调节输出
    2. 如果使用 LDO、则应选择它来输出所需的负载电流、并注意所需电压输出 V_DO 上的最大压降电压规格。
    3. 从此处选择具有正向电流额定值>高于负载电流的肖特基二极管,反向电压额定值>变压器输出电压的2倍:
      (VIN + 10%)*变压器匝数比。 请注意二极管的正向压降 V_f
    4. 如果最终产品用于环境温度大于85dC 的环境、请确保肖特基二极管在必要的工作温度范围内的反向电流小于100uA、以帮助保持变压器中的磁场平衡。 我们通常推荐用于高温应用的器件型号为 RB168MM-40TF
    5. 最后、应选择具有足够匝数比和 V-t 积的变压器、以便按照 SN6501数据表中的公式(3)和(10)成功传输功率。 建议使用的变压器表可在 9.2.5.3节中找到。


    我希望这对您有所帮助! 如果我们能提供更多见解、请随时告诉我。


    谢谢、
    Manuel Chavez