This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:3W 隔离式升压转换器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/877211/sn6505b-isolated-boost-converter-3w

器件型号:SN6505B

你好。

我需要构建一个隔离式升压转换器、以将5V 输入转换为2个电压:+15V 和-15V。

该转换器将用于电流输出模块(4.0.20mA)的可编程逻辑控制器。

如果 SN6505B 适用于此应用、并且 TI 是否有适合此应用的参考设计、您能不能提出建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    是的、SN6505B 可用于获得3W 的多路输出。 请参阅应用手册 SLLA436、该应用手册列出了使用各种变压器的各种多输出解决方案、该应用手册也列在 SN6505产品文件夹中的技术文档下(链接如下)。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao