This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742:分立式输入和输出

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1194929/iso6742-discrete-inputs-and-outputs

器件型号:ISO6742

大家好、团队、

发布为我一半的客户。

此器件是否可用于分立式输入和输出? 我对芯片的理解是、它不依赖于处理。 因此、如果我在5分钟内仅更改一次电压电平、芯片仍会传输电压变化。 它可以处理'0.001 bps'的数据速率?

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您在 E2E 上发布此问题。 ISO6742支持0至50Mbps 的数据速率范围、因此支持0.001bps 的数据速率。

    此致、

    Darrah