This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UL 1577双重保护等级是否相当于符合 IEC 60747-17标准的增强型绝缘?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1195441/faq-is-ul-1577-double-protection-rating-equivalent-to-reinforced-insulation-per-iec-60747-17

UL 1577双重保护等级是否相当于符合 IEC 60747-17标准的增强型绝缘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、UL 1577要求与 IEC 60747-17中的增强型绝缘要求完全不同。 不能假定具有 UL 双重保护等级的组件符合 IEC 增强型绝缘要求、反之亦然。