This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UL 1577中的单一保护和双重保护等级有何区别?

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1195438/faq-what-s-the-difference-between-single-protection-and-double-protection-rating-in-ul-1577

UL 1577中的单一保护和双重保护等级有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与单保护隔离器相比、双保护隔离器需要通过2个额外的测试。

    需要使用单个保护隔离器来通过以下3项测试:

    1-电介质电压耐受测试

    2-过载测试

    3-有限热老化测试

    双保护隔离器需要通过上述测试和以下2项附加测试:

    4kV - 20kV 放电测试

    5- 1008小时隔离器寿命测试

    此外、UL 将双保护隔离器的使用限制为额定电压高达250Vrms 的设备、而单保护隔离器可用于额定电压高达600Vrms 或直流的设备。