This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:更低的 VIL 替代解决方案

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/935318/iso1540-lower-vil-alternative-solution

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: PCA9306PCA9515LSF0102

尊敬的团队:

我客户的 I2C 架构如下方框图所示。

他们发现 ISO1540的 VIL 规格最大值为0.5V、他们想知道是否有任何其他解决方案的 VIL 低于0.5V 以替代 ISO1540。

你有什么建议或建议吗?   

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1540适用于任何低于0.5V 的低电平输入电压。为什么要降低 VIL 限制? 是关于某些 VOL 的问题吗? 客户尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您分享方框图。
    我不确定我是否正确理解要求。 ISO1540 SDA1和 SCL1引脚的 VOL 规格最大为0.8V、我们通常会看到客户询问我们的器件是否具有较低的 VOL 规格。 这也是您的客户在寻找的内容吗? 您的客户是否要求 ISO1540 VOL 小于0.5V?

    另一方面、VIL 规格通常较高。 该器件的 VIL 最大规格为0.5V、最好具有0.8V、1V 甚至0.3*VCC 等更高的 VIL 最大值。

    请务必分享显示上述所有4个器件的客户原理图、以及显示连接到 LSF0102、PCA9306和 PCA9515另一侧的器件、以便我可以检查其输入和输出阈值并评论这是否正常。

    有关 ISO1540 VOL 规格的更多详细信息、请参阅以下常见问题解答、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    希望您的问题得到解答。 我将继续并关闭此帖子、但如果您有其他问题、请回复此 E2E 帖子、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao