This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041:ISO7041是否具有5kV 版本?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7041, ISO7741, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/935834/iso7041-does-the-iso7041-have-5kv-ver

器件型号:ISO7041
主题中讨论的其他器件: ISO7741ISO7740

你(们)好,先生

我喜欢 ISO7041的低功耗特性

但是、您有5kV 版本吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    否、我们没有具有5kVrms VISO 的 ISO7041。 我们推荐用于5kVrms VISO 的下一个最合适的器件是采用 DW 封装的 ISO7741、尽管其功耗不如 ISO7041低。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有与 ADI/ADUM2400进行斗争的建议?

    需要5kV 和超低功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    ADualM2400的等效器件为 ISO7740、可提供5kVrms 的隔离耐受电压并具有类似的功耗。 请注意、ADUM2400不是超低功耗器件、ISO7740也是如此。 我们没有5kVRsm 隔离电压的超低功耗器件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    但功耗、ADI 优于 TI

    ADUM2400可在3V 电压下工作
    每通道0.7mA、最大值@ 0Mbps 至2Mbps

    采用3V 工作电压的 ISO7740低功耗、典型值为1.5mA、如所示
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我同意 ADualM2400和 ISO7740之间的电流消耗存在差异、这主要是由于两个器件之间的架构差异。 ADualM2400是较早的系列器件、采用较旧的架构、消耗较低的电流、而 ISO7740则采用较新、较稳健的开关键控(OOK)架构、因此消耗的电流相对较高。 因此、我建议考虑最新且更可靠的架构器件、而不是较旧的器件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao