This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:ISO7710

Guru**** 2923860 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/935517/iso7710-iso7710

器件型号:ISO7710

 这是 ISO7710数据表图18中的图形错误吗?

如果是,请记下它。  

请参见随附的  

  建议将"weas (网络)"更改为"is (是)"。

如果之前已指出或已修复、请忽略此帖子。

供参考

Robin

e2e.ti.com/.../ISO7710_5F00_GRPH_5F00_TYPO.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您指出 ISO7710数据表图18中的错误、不胜感激。

    对此进行了纠正、来自 TI 网站的最新版本(2020年4月)数据表的更新图如下所示、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx