This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FM:采用 i2c 通信技术的 ISO7641FM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7641FM, ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/935341/iso7641fm-iso7641fm-with-i2c-comminication-technique

器件型号:ISO7641FM
主题中讨论的其他器件: ISO1541ISO1540

您好!

我在我的项目之一中使用 ISO7641FM 数字隔离器在 ADC 输出和微控制器之间进行 I2C 通信。 但它不与微控制器通信。

请建议解决方案

谢谢、此致

Dhiren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhiren、

    感谢您关注 ISO7641FM。 器件 ISO7641FM 是一款具有单向通道的数字隔离器、而 I2C 需要双向通道。 因此、您将无法直接使用 ISO7641FM 与 I2C 器件通信。 您需要使用 I2C 隔离器来隔离 I2C 接口并保持通信。

    ISO1540 (用于多主接口)和 ISO1541 (用于 单主接口)是我们必须提供的 I2C 隔离器。 您可以根据 I2C 总线上是一个主器件还是多个主器件来选择任一器件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao