This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=9bbb5170dbf2581056e4d7b2f396197a&view=csp

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1500, ISO1410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/934178/iso1050-https-ticsc-service-now-com-csm-id-csm_ticket-table-sn_customerservice_case-sys_id-9bbb5170dbf2581056e4d7b2f396197a-view-csp

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1500ISO1410

我能否使用 ISO1050DUB 芯片接收 RS485平衡信号?

即 RS485驱动器输入为 TTL 100ns 负脉冲、RS485驱动器的输出为+100ns 脉冲和-100ns 脉冲。 我能否将这两个信号用作 ISO1050DUB 接收器 CAN 总线侧的输入 CANHigh 和 CANLow?

没有 CAN protokol、只有单个脉冲、点对点连接。

我需要隔离、而不想使用光耦合器。 ISO1050DUB 接收器 CAN 侧(CANHigh 和 CANLow)为+5V、ISO1050DUB 接收器输出侧(单信号)为+3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    即使 CAN 和 RS-485都是差分通信接口、ISO1050也不能支持 RS-485信号。 尽管我们从未使用 RS-485输入测试过 ISO1050、但看起来 CAN 器件将能够通过您所述的脉冲。 虽然这看起来会起作用、但这里似乎有一些问题。 RS-485和 CAN 总线信号的极性也相互相反、这也使得这一过程变得有点复杂。

    我假设您要将正 RS-485端子连接到 CANH、将负 RS-485端子连接到 CANL。 当在 RS-485输入端施加100ns 负脉冲时、输出端还将显示一个差分负脉冲。 对于 ISO1050、CAN 总线上的负差分脉冲(隐性状态)将在输出端(R 引脚)产生高电平。 在 RS-485器件上完成负脉冲后、我假设总线在其余时间保持高电平。 这将是 CAN 的显性状态、在大约450µs μ s (典型值)内、ISO1050将达到显性超时条件、从而释放总线。

    您希望将 ISO1050连接到 RS-485总线的任何具体原因是什么? 我们确实有很多隔离式 RS-485收发器。 ISO1410和 ISO1500是两款最新的 RS-485隔离器、可与任何 RS-485总线连接而不会出现任何问题。 请告诉我,谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回答。 为了告诉您真相、我阅读了一些有关 CAN 隔离器的信息、当时的想法就到了。 我不知道上面提到的 ISO1410或 ISO1500。 我想我可能会使用 ISO1410、这将是一个完美的解决方案。

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Tamas Vashegyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    感谢您的参与、很高兴知道 ISO1410将满足您的要求。

    此致、
    Koteshwar Rao

x 出现错误。请重试或与管理员联系。