This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:为什么噪声测试期间会产生热量?

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/932949/iso7821-why-heat-generates-during-noise-test

器件型号:ISO7821

你(们)好

我的客户正在使用 ISO7821FDWWR、他们对配备 ISO7821FDWWR 的电路板进行了噪声测试。

但会发生 ISO7821FDWWR 发热异常。

即使噪声应用停止、也会继续产生异常热量。

如果客户关闭电路板电源一次、然后再次打开、则会消除异常发热。

ISO7821FDWWR 的热℃中心约为82.6 μ F。

是否有任何功能(例如闩锁?) 可能会导致这种异常发热? 以及如何消除?异常

如果您需要其他信息、请告诉我。  

我会向客户询问并私下发送给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    很遗憾听到客户面临的问题。 您能否详细说明此处提到的噪声测试? 您能否分享更多详细信息以更好地了解测试及其执行方式?

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao

    这是我从客户那里获得的信息。

    =由于潜在的机密信息而删除。=

    我想向大家发送 一张照片、展示 ISO7821FDWWR 的热生成情况。

    您可以在 E2E 上接受我的友谊请求吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    感谢您分享更多信息、这有助于您了解详情。
    我已接受您的朋友请求、我也会与您联系。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此讨论涉及与产品和测试相关的客户机密信息、因此将通过电子邮件继续讨论。 因此、关闭此 E2E 帖子。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao