This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:输出行为

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/933035/iso7741-output-behavior

器件型号:ISO7741

有一个有关输入和电源的输出行为的问题。  

这里是对 ISO7741的一些测试。  

条件:VCC1悬空(PCB 上未组装 DC49,DC50)

测试1:当 INA、INB、INC 由5V,供电时、可以在 VCC1至 GND1之间看到大约4.2V 的电压。

测试2:当 INA 为低逻辑,并且 INB 和 INC 均由5V,供电时、可以在 VCC1和 GND1之间看到大约4.2V 的电压。  

测试3:当 INA 和 INB 为低电平逻辑、INC 为高电平逻辑且电压为5V 时、VCC1和 GND1之间的电压在0V 至4.2V 范围内继续变化。

测试4:当 INA 和 INB 为低电平逻辑并且 INC 为低电平逻辑时、VCC1和 GND1之间为0V。  

在上述测量中、这种行为是否正常? 您能解释一下他的行为是什么? 非常感谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的联系。 请查看我对您列出的测试条件的输入。

    测试1:由于 INx 和 VCC1之间有一个 ESD 旁路二极管、因此当至少一个输入为高电平时、如果连接到 INx 的器件(如 MCU)提供足够的电流、器件将获得供电。 由于器件是间接供电的、因此假设 VCC2也是通电的、所有输出都将跟随所有输入。
    虽然这是预期的、但在此条件下运行会影响器件的可靠性。 ESD 旁路二极管仅用于支持 ESD 脉冲、这些脉冲仅持续几十纳秒、不支持连续电流。

    测试2:由于 INx 和 VCC1之间有一个 ESD 旁路二极管、因此当至少一个输入为高电平时、如果连接到 INx 的器件(如 MCU)提供足够的电流、器件将获得供电。 由于器件是间接供电的、因此假设 VCC2也是通电的、所有输出都将跟随所有输入。
    虽然这是预期的、但在此条件下运行会影响器件的可靠性。 ESD 旁路二极管仅用于支持 ESD 脉冲、这些脉冲仅持续几十纳秒、不支持连续电流。

    测试3:由于 INx 和 VCC1之间有一个 ESD 旁路二极管、因此当至少一个输入为高电平时、如果连接到 INx 的器件(如 MCU)提供足够的电流、器件将获得供电。 由于器件是间接供电的、因此假设 VCC2也是通电的、所有输出都将跟随所有输入。
    虽然这是预期的、但在此条件下运行会影响器件的可靠性。 ESD 旁路二极管仅用于支持 ESD 脉冲、这些脉冲仅持续几十纳秒、不支持连续电流。

    测试4:由于 VCC1侧的所有输入均为低电平、因此器件不会通电。 因此、只要 VCC2通电、所有输出都将进入默认状态。

    我们不建议通过输入引脚为器件供电。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kote 的详细评论。