This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:1500Vrms、f=20kHz 条件下的寿命

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/933347/iso7821-lifetime-with-1500vrms-f-20khz-condition

器件型号:ISO7821

你(们)好  

我的客户使用 的是 具有1500Vrms、f=20kHz 的 ISO7821FDWWR。

他们希望了解 ISO7821FDWWR 在上述条件下的使用寿命。

我从下面的线程中获得了3500Vrms、f=10kHz 的 TDDB 测试信息、并已提供给客户。

https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/t/906943

我知道、由于 HV 设备限制、实验只能在 f=10kHz 时进行。

所以他们在问是否有任何方法可以估算 1500Vrms、f=20kHz 条件下的寿命?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    器件 ISO7821FDWW 经过 TDDB 测试、估算出其在 f = 60Hz 时的寿命为135年、如数据表中所述。

    通过查看上述 E2E 博文中的寿命与频率间的关系图、您可以看到、对于高达10kHz 的频率、寿命几乎保持不变。 由于 f = 20kHz 时没有数据、因此我无法确认该频率下的任何性能、但即使在20kHz 时、我们也希望寿命几乎保持不变。 另请注意、有许多电机驱动器和光伏逆变器转换器成功使用 ISO78xx 和 ISO77xx、没有任何问题、因此我们不会遇到任何问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao  

    感谢您的回复以及 电机驱动器和光伏逆变器转换器的成功示例。

    我不太熟悉电机驱动器和光伏逆变器转换器、它们通常使用的频率范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    大多数电机驱动和光伏逆变器应用使用介于10 - 20kHz 之间的开关频率、而某些应用也可能具有更高的频率。 我们有许多这些客户的 ISO78xx 和 ISO77xx 器件没有任何问题。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao