This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:输出负载参数设计

Guru**** 2980600 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176, PROFIBUS, ISO1452, ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/933380/iso1176-output-load-parameter-design

器件型号:ISO1176
Thread 中讨论的其他器件: Profibus、 ISO1452、 ISO1432

你(们)好

在这里、客户在其产品中使用 ISO1176、并且有以下问题需要您的帮助:

如何为总线上的差分输出和旁路电容选择共模电感器? 由于它影响信号质量传输、速度为12Mbps

终端电阻3920/220 Ω 的用途是什么? 正如我在下面的参考设计原理图中注意到的、它具有这样的结构、客户发现、首先、在总线上有2个节点不带端接电阻器、工作正常。 但对于3个节点、它无法进行通信。 然后添加此类端接电阻器、它返回正常状态。 那么、这种结构会影响什么呢?

3、什么是限制、哪一个决定了总线上允许多少个节点? 每个节点是否都应添加终端电阻器?

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    请在我的输入下方查找。

    1. 对于大多数 RS-485 / Profibus 应用、我们不认为需要共模扼流圈(CMC)、尽管在总线上安装它不会成为问题。 由于 CMC 主要用于抑制任一方向的共模噪声、因此它是根据要执行的 EMC 测试的预期共模噪声频率进行选择的。 选择 CMC 以在这些频率下为噪声提供高共模阻抗。
      1. 此外、还选择总线上的滤波电容来滤除总线上预期的噪声瞬态。 它的效率可能不如总线上的 TVS 二极管等其他 EMC 保护组件。
      2. 如果您的 EMC 要求非常严格、我建议使用以下参考设计中的保护选项。
        1. https://www.ti.com/tool/TIDA-00731
    2. 需要使用总线终端来避免总线上的任何信号反射、并最大程度地减小其对可靠信号传输的影响。 缺少端接电阻会导致高误码率并限制可实现的最大数据速率。 请参阅以下应用手册中详细介绍总线终端的第4节。
      1. www.ti.com/lit/slla070
    3. 无论总线上的节点数量如何、仅 RS-485总线的两个远端需要端接电阻。 RS-485标准定义了总线上最多可连接32个节点(单位负载、U.L.)、但 ISO1432 (12Mbps)或 ISO1452 (50Mbps)等最新 RS-485器件通过提供更高的输入阻抗支持高达256个节点、每个节点充当1/8单位负载而不是1个单位负载。

    请务必建议客户浏览参考文档、并告知我们您或客户是否有任何疑问、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao