This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:是否有任何数据用于共模噪声测试?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/932931/iso7821-is-there-any-data-for-common-mode-noise-test

器件型号:ISO7821

你(们)好

我的客户正在将 ISO7821FDWWR 与 THVD1551DGKR (RS485接口)配合使用。  

客户想知道 TI 是否对 ISO7821FDWWR 进行了共模噪声测试、如果是、是否可以提供测试方法和测试结果?

我在数据表中只找到了 CMTI 参数、即100kV/us、该值是否有助于我们解释共模噪声行为?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    是的、CMTI 是我们在器件级别执行的共模噪声测试之一、其测试方法以及结果在数据表中提供。

    共模噪声是一个通用术语、用于指各种干扰和干扰、其中许多干扰和干扰是作为客户最终产品 EMC 测试的一部分进行测试的。 如果客户特别提到任何 EMC 测试、请告知我们他们正在查看哪些测试以及他们的通过要求是什么。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao