This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:电压组合 VCC = 3.3V、VISO = 5.0V?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/932665/isow7840-voltage-combination-vcc-3-3-v-viso-5-0-v

器件型号:ISOW7840

我能否使用组合 VCC = 3.3V、VISO = 5.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    感谢您发帖到 E2E! ISOW784x 器件目前不支持 Vcc = 3.3V 至 Viso = 5V 的工作电压。 我可以通过与您的 myTI 帐户关联的电子邮件地址与您联系、并跟进此主题?


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Vcc = 5.0V 时,您将来是否会有 TTL 电平输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我们 的 ISOW7841A-Q1 器件能够在 Viso 输出上将3.3V Vcc 输入"升压"至5V。 请允许我通过电子邮件与您联系、了解 ISOW7840的"升压"模式。


    谢谢、
    Manuel Chavez