This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:TI 是否有类似的解决方案、如 ADUM5230?

Guru**** 2554620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/928717/isow7821-has-ti-similar-solution-likes-adum5230

器件型号:ISOW7821
主题中讨论的其他器件:SN6505BUCC21540

大家好、

TI 是否有类似的解决方案、如 ADUM5230?  

第二侧电压最大 值为18V。 我的客户想要驱动 IGBT。

可以提供一些意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我认为我们没有一个类似于 ADuM5230的器件、它具有用于栅极驱动的集成直流/直流转换器。 我会将此主题通知栅极驱动器团队、以便更好地评论您的问题、并查看他们是否有任何其他解决方案来建议您。

    同时、基于 SN6505B 的解决方案具有外部推挽式变压器、是我们看到许多栅极驱动器客户使用的常用直流/直流解决方案。 请告诉我这是否符合您的要求、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    正如 Koteshwar 所说、我们没有集成了直流/直流转换器的器件。

    下面是一个示例、说明我们如何使用 Koteshwar 提到的 SN6505B 来提供解决方案。  https://www.ti.com/tool/UCC5390SCDEVM-010

    根据客户的要求、我们可以将 SN6505B 与 UCC21540等其他驱动器之一配对。 如果您可以分享更多详细信息、我可以帮助您设计使用 TI 器件的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您向我提供任何建议。 谢谢!