This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7821:在输入 VCC 上有噪声

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/928631/isow7821-having-noise-on-input-vcc

器件型号:ISOW7821

您好!

我正在尝试使用 ISOW7821DWER 在其中一个设计中、我将输入 VCC 连接为3.3V、希望输出也为3.3V、但有两个问题:

1.当我将 VCC (3.3V)连接 到 ISOW7821DWER 的 VCC 时、我看到 VCC 引入了很多噪声。(3.3V 随机噪声、500mV 峰间值。

2、输出侧(隔离后)我不会得到3.3V 的稳压、但它就像3.66V、我会尝试将1K 电阻作为虚拟负载、但它不会下降。 我将通过 UART 连接连接到计量芯片、这不会占用超过几毫安的电流、因此我担心如何获得~3.3V 输出 VCC。

我也尝试将 SEL 引脚放置到 GND_ISO_1、但没有任何变化。

此致

Pallav Aggrarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    您是否可以使用连接到 Vcc 输入的工作台电源或更清洁的电源来测试输出电压? 输出上的3.66V 可能是由于500mV 噪声造成的-如下面 ISOW7821数据表削波所示、在3.3V 至3.3V 运行期间、Viso 不应超过3.58V:



    我将等待您的答复。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V 输入用于从12V 交流/直流适配器输入生成3.3V 电压的 LDO。

    我更关心的是、一旦我连接 到 ISOW7821、输入 VCC 会产生500mV 噪声、如果我不连接、电源是干净的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    感谢您分享此信息。 我们的 ISOW78xx 专家将通过与您 myTI 帐户关联的电子邮件与您联系、以获取有关此方面的更多信息。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    很遗憾听到这个问题、并感谢大家分享原理图。 VCC 引脚上的输入纹波电压较高的原因有多种、如下所示:

    1. LDO 输出端的输出电容器不足。
    2. 如果 ISOW7821的 VCC 引脚上的输入电容器的放置位置不靠近数据表中建议的 VCC 引脚。
    3. 如果 ISOW7821 VCC 引脚上的输入电容器未与 ISOW 放置在 PCB 的同一侧。

    为了更好地帮助您解决该问题、请与我们分享更广泛的原理图和显示 LDO 的 PCB 布局。 另请确认我是否可以通过您用于创建 E2E 个人资料的电子邮件联系您。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,您可以通过我的电子邮件 ID 与我联系。

    10uF + 0.1uF 对于 ISOW7821、输入和输出均闭合、位于同一侧(顶部)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该尝试其他建议或测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此讨论已移至电子邮件。 讨论结束后、我将尝试在该帖子中发布最新摘要。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallav、

    感谢大家分享详细的原理图和 PCB 布局。

    查看原理图后、我向您提供了以下建议。 谢谢

    1. LDO 输出端的电容不足以为 ISOW 提供所需的电流。
      1. 我建议添加一个100µF μ F 电容器。 这一点尤其重要、因为 LDO 正在为3个 ISOW 器件供电。
    2. 我还建议将所有3个 ISOW 的输入电容器从22µF μ F 增加到47µF μ F。
    3. 由于 ISOW VISO 输出上的负载不大、因此还请将所有3个 ISOW 的 VISO 上的输出电容(C1、C16、C30)从22µF μ F 降低到4.7µF μ F。
      1. ISOW 的调节频率随负载和低负载的变化而变化、从而使频率保持在极低的水平。 这使得输入电压纹波增加。
      2. 将输出电容从22µF μ F 更改为4.7µF μ F 并保持另一个0.1µF μ F 不变、将使稳压频率从<10kHz 增加到>20kHz (与纹波电压频率相同)。
      3. 这种调节频率的增加也会将输入电压纹波降低到低得多的值。

    此致、
    Koteshwar Rao