This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:使用 ISOW7841 + ISOW7842/ISO7842驱动 ADS131M06

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7842, ADS131M06, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/932078/isow7841-driving-ads131m06-with-isow7841-isow7842-iso7842

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISO7842ADS131M06ISOW7842

您好!

 我正在使用 ADS131M06制作工业数据采集模块。 我想将 ADC 电源与主电源以及微控制器的通信线路隔离开来。 我看到了使用 ISOW7841实现相同目标的参考设计。 但在本例中、我还希望隔离另外两条线路、即 DRDY 和 RESET。  这里有两个选项、一个是添加另一个 ISOW7842并将隔离式电源级联在一起、或者使用 ISO7842并使用 ISOW7841驱动隔离式通道电源。 在第二种情况下、我不知道 ISOW7841有足够的功率来运行第二种 ISO7842。 附加两个建议解决方案的原理图。 请告诉我这是否可行?

此致。

Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    请查看以下有关您列出的两个选项的评论。

    1. 请注意、ISOW 器件的 VISO 输出不能直接连接在一起。 对于任何直流电源输出而言都是如此、它们不能连接在一起、因为一个电源会使另一个电源短路。
    2. 此选项应该可以正常工作。 ISOW 支持高达130mA 的输出电流、我认为 ADS131M06的电流不大。 ISO7842也不需要太多的电流、因此我在这里看不到任何问题。

    π 您可能需要在 VISO 的输出端使用 LC/Δ Σ 滤波器或 LDO、我不确定 ADS131M06电源输入需要有多干净。 谢谢。。。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回复这么快。 原理图不完整。 ADS131M06 需要纯净的模拟电源才能工作(其24位精密 ADC)。

    我是否有机会获得 ISOW7841、ISO7842的一些样片?

    谢谢、此致、

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    可从 TI 网站申请样片。 如果可能、请使用您的工作或大学电子邮件 ID、以便您订购免费样片。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao