This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:USB2.0隔离器件建议请求

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/932153/iso7720-usb2-0-isolation-device-recommendation-request

器件型号:ISO7720

大家好、

对于 USB 2.0隔离要求、我们是否有任何特定的产品可以支持该要求? ISO7720是否可用于此应用?

请注意、

戴斯坦利。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我们目前没有直接支持 USB 接口隔离的隔离器件。 仅 ISO7720不能单独用于 USB 隔离、要以分立方式实现隔离、您可能需要一些外部电路、其中包括 MCU、USB 收发器以及它们之间的一些隔离通道。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao