This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:针对8kV 或更高隔离的变压器建议

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/931892/sn6505a-transformer-recommendation-for-8kv-or-higher-isolation

器件型号:SN6505A

您好!

 在 SN6505A EVM 上、变压器提供5kV 隔离。 我们是否有针对8kV 或更高电压的建议? 最好为12kV。

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢您发帖到 E2E! Würth 市面上的大多数隔离推挽式变压器、我们建议其隔离电压额定值高达5kV、而 T Ü V Elektronik 的隔离电压额定值高达6250V。

    大多数变压器供应商都愿意制造定制器件、因此请鼓励我们的客户联系他们的首选变压器供应商、在此处获取器件建议。


    周末愉快!
    Manuel Chavez