Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1, ISO7721
TI 的数字隔离器 P/N ISO7221AQDRQ1 的数据速率为1Mbps、P/N ISO7721QDRQ1 的数据速率为100Mbps、因为 P/N ISO7721QDRQ1的数据速率较高、这将对汽车级 EMC STD 测试资质产生何种影响、从而保持与较早的 P/N ISO7221AQDRQ1相同的 PCB 布局。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721-Q1, ISO7721
TI 的数字隔离器 P/N ISO7221AQDRQ1 的数据速率为1Mbps、P/N ISO7721QDRQ1 的数据速率为100Mbps、因为 P/N ISO7721QDRQ1的数据速率较高、这将对汽车级 EMC STD 测试资质产生何种影响、从而保持与较早的 P/N ISO7221AQDRQ1相同的 PCB 布局。
您好、Azhar、
感谢您关注 ISO7721-Q1。
这是一个非常广泛的问题、最好让我们知道您在回答此问题时是否需要我们参考任何特定的 EMC 测试(一个或多个)?
假设该问题与 CISPR 25或其他汽车 OEM 特定标准中的辐射发射有关、则器件 ISO7721在内部没有导致任何符合辐射标准问题的任何东西。 尽管需要注意的是、从一个数字器件(如 MCU)的输出到另一个数字隔离器(如数字隔离器)的输入的寄生输入电容器的充电和放电电电流将随着数据速率的增加而增加频率和振幅。 如果峰值电流不受限制、但在很大程度上取决于最终产品的测试方式、这可能会导致辐射水平略有提高。
如果您可以在所有输出和输入连接之间加入串联电阻、并调整该值以限制峰值充电电流而不限制计时性能、则这将有助于解决此问题。 在辐射发射测试期间、如果需要、也可以进一步调整这一点。
除此之外、我不相信其他任何 EMC 测试会因数据速率的增加而变得更糟。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao