This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:ISO7740

Guru**** 2619815 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/931664/iso7740-iso7740

器件型号:ISO7740

您好!

在设计中、ISO7740输出通道(每个通道)连接到 LED 进行指示。 LED 灌电流约为3mA。

输出通道(每个通道)是否能够处理3mA 电流(灌电流)?

请澄清。 下面附上了供您参考的电路图。

谢谢、此致、

Venkata Seshathri.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 ISO7740。

    器件 ISO7740在3.3V VCC 下仅支持±2mA 的最大拉电流/灌电流、而在5V VCC 下可支持±4mA、ISO7740数据表中也对此进行了说明、如下所示。 请注意、该器件没有任何内部电流限制或钳位、因此、电路设计人员有责任确保不超出输出拉电流/灌电流。 当 ISO7740连接到其他数字器件(如 MCU)时、电流将完全处于限制范围内。 但是、当它连接到拉电流或灌电流负载(在本例中是如此)时、需要使用足够的限流电阻来不超过建议的值。

    200Ω 正向电压(VF)为1.7V、VOH 的典型值为0.1V、在这种情况下、流入器件的灌电流可计算为 IL =(3.3V - 1.7V - 0.1V)/Δ I = 7.5mA。 该电流超出了 ISO7740支持的最大电流、但您应用中的 LED 的正向电压可能高于1.7V。 请确保相应地选择了电阻器值、谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    我之前回答过、假设 VCC 为5V、后来我注意到您使用3.3V 作为 VCC。 我已相应更新上述帖子。

    请注意、该器件在3.3V VCC2下不支持3mA 的负载、但如果您可以将 VCC2电压增加到5V、那么您将能够在高达4mA 的负载电流下使用该器件。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao